This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TCI6638K2K:[查询]有关 K2K 平台中的10G 发送队列。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606163/rtos-tci6638k2k-query-regarding-10g-transmit-queues-in-k2k-platform

器件型号:TCI6638K2K

工具/软件:TI-RTOS

大家好、TI 人、

我们需要一些有关 K2K 平台中10G 外设的紧急信息、在10G 用户指南中、有8个10G 发送队列。

由于有2个10G 端口,我们想知道10G 端口和传输队列之间是否有映射,就像 RX 部件一样,它明确提到通道0-7映射到端口0,而8-15映射到端口1。 同样、是否有针对 TX 通道/ 10个 TX 队列的任何映射?

从用户指南上看不清楚、因此请帮助我们。 我们是否可以使用全部8个 TX 队列来传输要切换的数据包???

该子系统分配了8个发送队列。 这些队列映射到 PKTDMA TX 通道0-7。 每个通道对应于端口1和端口2上的开关优先级(通道0对应于优先级0、通道1对应于优先级1等…)。 该子系统具有16个 RX 通道。 每个通道都可以有自己的流量来指示目标队列。 RX 通道0-7对应于端口1、RX 通道8-15对应于端口2。

此致

Manju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manjunath、

    我已将此事转发给以太网专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev