This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:EcMasterDemo 构建错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605200/am5728-ecmasterdemo-build-error

主题中讨论的其他器件:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

在调试 ICSS 模式下从 EcMaster Eval2.9构建 EcMasterDemo 期间、收到以下错误。

C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe:找不到 ti.drv.icss_emac.am572x.aa15fg

我可以在以下目录中找到 ti.drv.icss_emac.am572x.aa15fg 文件

C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages \ti\drv\ICSS_EMAC\lib\am572x\a15\release

但不是  ti.drv.icss_emac.am572x.aa15fg。 我能知道从何处获取此文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。

    注:将来请正确填写器件型号和软件的必填字段。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、

    我可以知道在 AM5728的 PDK 中哪里可以找到 ti.drv.icss_emac.am572x.aa15fg 文件? pdk_am57xx_1_0_6版本中是否提供了这些文件、或者我们必须安装其他版本?

    谢谢、
    Swarna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swarna、

    www.ti.com/lit/ug/tidubz1b/tidubz1b.pdf 中引用了 AM572x PDK v1.00.04。

    pdkv1.0.2中提供了 TI.drv.icss_emac.am572x.aa15fg。

    您能否检查 CCS Gener监督->RTSC 中是否选择了 PDK 1.0.6并发布完整的构建日志?

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Garrett、

    实际上、SDK 版本及其 PDK 中存在混淆! 我能否知道 AM57X PDK 1.0.2的哪个 SDK 属于?

    此致、
    Swarna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、


    感谢您的回复、我在 SDK 中获得了 PDK 1.0.2中的文件(processor_sdk_rtos_am57xx_2_00_02_11)。

    此致、
    Swarna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swarna、仅供参考、我们有一个 TI 设计供您参考

    适用于 SitaraTmAM57x 的 EtherCATRegistered主站参考设计:

    在此 TI 设计中、我们使用了:

    处理器 SDK v3.1.0.6
    AM572x PDK v1.00.04

    但是、如果我正确地回忆一下、PDK 1.0.2也应该起作用。

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重新发送指向 TI 设计的链接:
    www.ti.com/.../tidubz1b.pdf

    谢谢
    Paula