This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:如何将 Linux 映像刷写到 am572x EVM EMMC 卡

Guru**** 2549290 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569314/linux-how-to-flash-a-linux-image-to-am572x-evm-emmc-card

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Linux

您好、TI、

如 Linux SDK 中 SD 卡的 create-sdcard.sh 脚本、如何使用主机 PC 中的脚本将 Linux 映像刷写到 am572x EVM 板 EMMC 存储器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Govindaraji、

    请检查此主题中最后两条消息中的脚本是否可以帮助您:

    e2e.ti.com/.../488408

    (请注意、它们是在电路板上运行的、而不是在主机 PC 上运行)

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢你的答复。

    我是否有任何工具或实用程序来从主机 PC 上安装 FALAM572x-EVM 板 eMMC。 从目标刷写生产映像对我们来说是额外的负担。
    我曾见过适用于 AM335x NAND 闪存的 Uniflash 程序。 我正在寻找类似的 am572x-EVM eMMC 闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Govindaraji、

    您可以查看此处描述的实用程序:

    e2e.ti.com/.../2035808

    或尝试使用 DFU-util:

    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide

    此致、
    Yordan