Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
工具/软件:Starterware
您好!
我正在尝试为 OMAPL138上的 I2C 设置400kHz。 我正在运行示例项目 C:\ti\OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01\build\armv5\cgt_ccs\omappl138\evmOMAPL138\i2c。 默认的 I2C 速度为100kHz、工作正常。 库函数 I2CMasterInitExpClk (SOC_I2C_0_regs、24000000、8000000、100000);用于在示例代码中将 I2C 总线速度配置为100kHz。 我检查 了 C:\ti\OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01\docs 下的 OMAPL138_StarterWare_01_10_04_01.chm 文档、其中指出"此 API 将对馈送到 I2C 模块的系统时钟进行12至100Mhz 之间的分频。它还将配置 I2C 总线时钟频率。" 那么、如何将 I2C 总线速度设置为400kHz?
谢谢、