This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5505:振幅调制 uisng TMS320C5505

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593080/ccs-tms320c5505-amplitude-modulation-uisng-tms320c5505

器件型号:TMS320C5505

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我的目标是获取输入信号的平方根、然后将其与载波信号相乘、以生成调幅波形。

我使用的算法为:

1) 1)读取输入信号

2) 2)将输入除以2、然后向其添加偏移。 这是为了确保输入始终为正。 例如、如果输入信号摆幅为-1V 至1V、我将在 DSP 内将其转换为0V 至1V。

3) 3)取输入的平方根。

4) 4)将其乘以载波。

问题是、调幅波的调制指数非常低。 是否有人知道如何提高调制指数。 下面是我使用的代码。

// main.c

#include "stdio.h"
#include "usbstk5505.h"
#include "usbstk5505_led.h"
#include "aic3204.h"
#include "pll.h"
#include "DSPLib.h"
#include "squareroot .h"
#include "sinewaves.h"
#include "立体声.h"

int16 left_input;
int16 right_input;
int16 left_output;
int16 right_output;
int16 mono_input;

#define SAMOESS_PER_second 192000
#define GAIN_IN_dB 30

unsigned long int i = 0;
unsigned int Step = 0;
unsigned int LastStep = 99;
unsigned int key = 0;

void main( void )

    signed short int left_output2 = 0;
   signed short int right_output2 = 0;

   signed short int env = 0;
   带符号短载波=0;

   /*初始化 BSL */
   USBSTK5505_init();
   
   /*初始化 PLL */
   PLL_FREQUENCY 设置(100);

   /*初始化代码的硬件接口和 I2C */
   aic3204_hardware_init();
   
   /*初始化 AIC3204编解码器*/
   aic3204_init();
   

   asm (" BCLR XF");

    对于(i = 0 ;i < samples_per_sond * 6000 ;i++ )
    {
             aic3204_codec_read (&left_input、&right_input);//配置为每两个通道一个中断。
                

                MONO_INPUT =立体声_TO_MONO (LEFT_INPUT、RIGHT _INPUT);
             env=generate_squareroot (mono_input);
             carrier= generate_sinewave (40000,31000);

             left_output2 = (short)(((long) env *(long) carrier)>>15);
             right_output2 = (short)(((long) env *(long) carrier)>>15);

                     left_output = left_output2;
             right_output= right_output2;

             aic3204_codec_write (left_output、right_output);

    }

   /*禁用 I2S 并将编解码器置于复位状态*/
   aic3204_disable();

   SW_breakpoint;

// squarerot.c


#include "tms320.h"
#include "DSPLib.h" //TI 数学库
#include "stdio.h"

signed short int generate_squareroot (signed short int 输入)

  signed short int SquareRoot = 0;
  signed short int SquareRoot2=0;

  输入=输入>> 1;
  输入=输入+ 0x3FFF;

   SquareRoot =输入;
   sqrT_16 (&SquareRoot、&SquareRoot2、1);//获取正弦曲线的平方根并将平方根存储到 SquareRoot 中
   返回 SquareRoot2;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我不明白为什么你取平方根。 我假设调制信号有一些 Q 格式(这是定点、对)、通过向右移动(我确定具有符号扩展)、您可以添加1、Q 格式与您基本上得到的原始信号相同
    1+m (t)、其中 m (t)始终大于-1且小于1、因此1+m (t)为正。

    然后将1+m (t)乘以调制信号、m (t)的振幅是调制指数。

    如果我必须猜测、我会说您添加的1不在正确的位置-也就是说、它是不同于 m (t)的 Q 格式

    那么、我建议-
    在乘以高频信号之前绘制 m (t)。 看看它的行为方式、您将会明白它的表现


    已运行