This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6630K2L:有关 BCP 硬件中 DIO 子模块的几个问题

Guru**** 2554750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570153/tci6630k2l-few-questions-about-dio-submodule-in-bcp-hardware

器件型号:TCI6630K2L

你(们)好

我计划使用 BCP 进行 LTE DL 处理。 在介绍 BCP UG 时、我遇到了独立的 DIO 子模块。

我有几个问题、如果有人能帮助我更好地理解、我将不胜感激。

(1) 有2种方式将有效负载调度到 BCP /从 BCP 调度。 一种是使用多核导航器、另一种是使用 DIO。 使用 独立 DIO 子模块有哪些优缺点?

(2) 是否可以将独立 DIO 子模块安排在同一 BCP 数据包中两次以进行有效载荷读取(可能是第一个子模块)和有效载荷写入(在 TM 之前为子模块)?

(3)独立的 DIO 是否可用于任何 LTE 处理、或者是否仅限于 WCDMA 处理?

此致

Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rao、

    我已将其转发给设计团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tsvetolin Shulev

    此查询是否有任何更新?

    BR
    Rao