This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3:从 SYSTEM_DF_YUV420SP_UV 进行颜色空间转换

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605889/rtos-tda3-color-space-conversion-from-system_df_yuv420sp_uv

器件型号:TDA3

工具/软件:TI-RTOS

您好!

 我正在锁定任何颜色空间转换库。 删除了 系统开发套件中的"DEV_YUV420SP_UV"。 VISION SDK 提供了这些功能?

特别是,我想从 SYSTEM_DF_YUV420SP_UV 转换为 HSV 或 HSL。

此致、
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenshow、

    我已将您的问题转交给一位专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有任何硬件块来执行这个特定的转换。 在显示流水线中有一个颜色空间转换块、不确定是否可以使用它。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    感谢您的回复。
    我将在 DSP 或 EVE 编程中考虑任何权变措施。

    此致、
    肯什