This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4379:AM437X、来自 mt9v034传感器 DVP 输入的无 VPFE 中断

Guru**** 2588965 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591951/linux-am4379-am437x-no-vpfe-interrupt-from-mt9v034-sensor-dvp-input

器件型号:AM4379

工具/软件:Linux

   我们的项目使用平台 AM4379、 我在调试摄像头传感器 MT9V034时遇到问题、输入"ISIF_FRMFMT_Progressive" );  VPFE 中未生成 VDINT 中断。

我已经确认了将 MT9V034 输出到 AM437x VPFE、VD、HD 和 PCLK 的时序。  我很困惑为什么会发生这种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Ly FAN、

    我建议您将此问题发布到 Sitara 论坛以获得快速响应: e2e.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、我是个好粉丝、

    上述设置将在 ISIF 中完成,即 AM437x 预期与上述设置是渐进的,但摄像机传感器是否发送渐进图像? 您是否确保在传感器端设置逐行? 它通常由 set_fmt 完成、该操作将从用户空间 v4l2应用程序完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dwarakesh

    感谢您的回复! 我确定在逐行扫描中设置了 VPFE 和 mt9v034。

     AM437x 包括用于连接 CCD 摄像机的视频端口前端(VPFE)的两个实例。我同时发现了两个摄像机、它可能会被中断、但图像采集错误、

    如果您有任何其他想法和/或注册、请告诉我  

    谢谢!