This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:USB OTG 配置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606148/am3357-usb-otg-configuration

器件型号:AM3357

OTG:

我们希望使用 AM3357的 OTG 功能。 当 OTG 作为与 U 盘连接的主机工作时、我们必须在 Vbus 上并联一个220uF 电容器。

因此、当我们移除 U 盘并将 OTG 转换为从模式时、我们必须等待20秒。 这段时间对我们来说太长了。 您能给我们提供有关固件或硬件的任何建议吗?(电容器跳线除外)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。