请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA745 工具/软件:Linux
你好。
我正在尝试在客户电路板上设置另一个汽车千兆位 PHY。
目标板基于 DRA7X_EVM (VAYU 703761-1031)、没有太多差异。
EVM 板具有2个用于 CPSW 的 PHY。
PHY 器件型号为 DP83865DVH (drivers/net/phy/national)。
但实际上使用了通用 PHY 驱动程序(drivers/net/phy/phy_device.c)。
b/w EVM 和目标板之间的差异仅为第二个 PHY、已替换为 Marvell 汽车 PHY。
(连接的焊盘完全相同。 PHY 模式为 RGMII 。)
我已更改了漫威 PHY 的驱动程序。
但是、如何使 DaVinci-MDIO 在器件树中使用 Marvell 汽车 PHY 驱动程序?
是否有任何示例或参考?
dra7.dtsi MAC:以太网@48484000{ compatible ="ti、dra7-cpsw"、"ti、cpsw"; ti、hwmods ="GMAC"; Clocks =<&GMAC_MAIN_clk>、<&GMAC_RFT_clk_mux>; clock-names ="Fck"、 "CPT"; cpdma_channels =<8>; ale_entries =<1024>; bd_ram_size =<0x2000>; mac_control =<0x20>; 从器件=<2>; ACTIVE_SLAVE =<0>; CPT_CLOCK _MUT =<0x784CFE14>; CPT_CLOCK _SHIFT =<29>; reg =<0x48484000 0x1000 0x48485200 0x2E00>; #address-cells =<1>; #size-cells =<1>; // *不允许门控 cpsw 时钟作为权变措施 *对于勘误表 i877。 使内部时钟保持禁用 *会导致器件开关特性 *随时间推移而降级,并最终无法满足 *数据手册延迟时间/偏差规格。 */ ti、无空闲; /* rx_thresh_pend * rx_pend * tx_pend * tx_pend * misc_pend */ 中断= 、 、 、 ; 范围; SYSCON =<&SCM_conf>; 状态="禁用"; DaVinci_MDIO:MDIO@48485000{ 兼容="ti、cpsw-mdio"; #address-cells =<1>; #size-cells =<0>; ti、hwmods ="Davinci_mdio"; bus_freq =<1000000>; reg =<0x48485000 0x100>; }; cpsw_emac0:从站@48480200{ //*用 U-Boot 填充*/ mac-address =[ 00 00 00 00 00 00 00 00 ]; }; cpsw_emac1:从器件@48480300{ //*由 U-Boot 填充*/ mac-address =[ 00 00 00 00 00 00 00 ]; };phy_SEL :cpsw-phy-SEL@4a002554{ compatible ="ti、dra7xx-cpsw-phy-SEL"; reg=<0x4a002554 0x4>; reg-names ="gmii-SEL"; }; }; (笑声) 在 DTS 文件 中... &Mac{ status ="确定"; dual_emac; }; &cpsw_emac0{ phy_id =<&Davinci_mdio>、<2>; phy-mode ="RGMII"; dual_emac_res_vlan =<1>; }; &cpsw_emac1{ phy_id =<&Davinci_mdio>、<3>; phy-mode ="RGMII"; dual_emac_res_vlan =<2>; }; (笑声)
此致、
JeHun Kim