This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/BEAGLEBN:内存和性能问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605804/starterware-beaglebn-memory-and-performance-issues

器件型号:BEAGLEBN

工具/软件:Starterware

您好!

我将 Beagle Bone Black 与 Debian 一起使用、并运行几个与 Web 服务相关的 python 程序、以使用 python 从 Web 服务器访问数据。

但我的代码会卡住、运行速度非常慢。

Raspberry Pi 也不会发生同样的情况。

当我使用 top 命令检查内存使用情况时、Python 占用了75%的内存。

 是否有办法解决这个问题?

2.我的 BBB 在 NAND 存储中安装了 Debian,并且其中运行了 Python 文件。 是否可以从该板制作完整的映像(形成 NAND 存储、并且应该包括我的代码以及我的映像的一部分)并将同一映像用于另一个 BBB、而不是安装新的 Debian 并在另一个 BBB 中复制代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 不支持 Debian。 您可以在 www.beagleboard.org 的社区论坛上提问