This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将字符 LCD 与 OMAP-L138 LCDK 相连

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595350/interfacing-character-lcd-with-omap-l138-lcdk

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138

工具/软件:Starterware

大家好、我是 OMAP-L138 LCDK 电路板的新用户。 我一直在尝试使用一个 Esumic 20x4字符 LCD (2004a)在电路板上的 starterware 中运行 lidDisplay.c 示例 、我认为该 LCD 具有一个 HD44780兼容控制器。 我已经能够在没有错误的情况下构建项目、并且已经检查了初始化序列、所有内容似乎都被正确设置。 但是、当我运行该程序时、显示屏不会出现任何问题。 我已经通过电路原理图检查了显示屏是否正确连接到 LCD 控制器(P1/P2)。 为了进行故障排除、我将输出引脚从 LCDC 探测到显示屏、并观察到数据引脚 (D[0:7])上没有输出 、就好像控制器不执行任何操作一样。 我希望如果 LCDC 正确配置为 LIDD 模式、即使我没有针对这个特定 LCD 的正确时序设置、我也至少会看到输出发生一些变化。 我知道数据引脚可能会以如此快的速率变化、以至于万用表无法获得稳定的读数、但其显示屏仍会出现一些闪烁、我看不到这种情况、只会获得稳定的零伏电压。 我不确定 LIDD 模式下的 LCDC 初始化是否有问题。 我从 Starterware 复制了所有正确的文件、仔细检查了多路复用等 我非常感谢为使这项工作发挥作用而提供的任何帮助/建议。 谢谢。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至 L138论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg、

    lidddDisplay.c 示例适用于 OMAPL138 EVM、而不适用于 LCDK。 OMAPL138 LCDK 仅支持光栅模式、您可以通过 VGA 连接器显示内容。

    有关更多详细信息、请参阅以下主题。

    e2e.ti.com/.../357733

    此致、
    SENTHIL