This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:为 McASP MCLK 配置 CLKOUT3

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BEAGLEBOARD-X15, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606117/linux-am5728-configuring-clkout3-for-mcasp-mclk

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:BeagleBoard-X15TLV320AIC3104

工具/软件:Linux

你(们)好

为了将 CLKOUT3用作 MCASP2的 MCLK、我将其设置如下。

如上所述、我检查了 mux_data.h 以将 xref_clk3映射到 clkout3。

它设置为 mode9、因此我没有修改它。

我在 am57xx-beagle-x15-common.dtsi 文件中设置 mcasp2_pins。

&dra7_PMX_CORE{
  mcasp2_pins:mcasp2_pins
    pinctrl-single、pins =<
      DRA7XX_CORE_IOPAD (0x36A0、(PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE9))/* xref_clk3 *

  …

};

mcasp2{(&M)

#sound-di-cells =<0>;
分配的时钟=<&mcasp2_ahclkx_mux>;
分配的时钟父级=<&sys_clkin2>;

pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&mcasp2_pines>
状态="正常";

OP-MODE =<0>;/* MCASP_IIS_MODE */
TDM-SLOTS =<2>;
/* 4个串行器*/
serial-dir =</* 0:非活动、1:TX、2:Rx *
2 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
>;
tx-num-evt =<32>;
Rx-num-evt =<32>;

};

我更改了编解码器时钟源。

但我不确定这是不是正确的方式。

Sound1:声音@1{

兼容="简单音频卡";
simple-audio-card、name ="BeagleBoard-X15";
simple-audio-card、小工具=
"线路"、"线路输出"、
"线路"、"线路输入";
简单音频卡,路由=
"线路输出"、"LLOUT"、
"线路输出"、"RLOUT"、
"MIC2L"、"线路输入"、
"MIC2R"、"线路输入";
simple-audio-card、format ="DSP_b";
simple-audio-card、bitclock-master =<&sound1_master>;
simple-audio-card、frame-master =<&sound1_master>;
简单音频卡、位时钟反转;

简单音频卡、CPU{

Sound-Dai =<&mcasp3>;

};

Sound1_MASTER:简单音频卡、编解码器{

sound-dai =<&tlv320aic3104>;
时钟=<&clkout3_clk>

};

};

要定义 clkout3_clk、我向 dra7xx-clocks.dtsi 文件添加了以下内容。

clkout3_clk:clkout3_clk{

#clock-cells =<0>;
兼容="ti、栅极时钟";
时钟=<&clkoutmux3_clk_mux>
TI、bit-shift =<8>;
reg =<0x06b0>

};

如果这是正确的、我认为我需要更改与 clkout2_clk 对应的 reg 地址、但我不知道要查看哪个文档。

您能给我一个使用 mcasp2的 MCLK 时钟作为 CLKOUT3的指南吗?

此致

Dohun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。