This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4379:从 systemd 切换到 sysvinit

Guru**** 2589225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590801/linux-am4379-switching-from-systemd-to-sysvinit

器件型号:AM4379

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试删除 systemd 并运行 sysvinit,以便我可以为引导屏幕使用闪屏。  我找到了这个修补程序、它暗示了它是可能的...

www.mail-archive.com/.../msg07395.html


我有一个看起来像这样的层...

元矿/

├──配置
│  └──lay.conf
├──mine-config.txt
├──食谱核心
│  ├──图像
│  │  └──mine.bb
│  └──闪屏
│   ├──闪屏
│   │  └──psplash-poky-img.h
│   └──psplash_git.bbappend
└──方案-内核
  └──Linux
    μ├──文件
    │  └──logo.cfg
    └──linux-ti-staging _%.bbappend


在 meta-min/mine-config.txt 中、您可以看到构建使用了什么环境...

#此文件采用格式的 repo 条目
# repo name、repo uri、repo branch、repo commit[、layers=layer1:layer2...:LayerN]

bitbake、git://git.openembedded.org/bitbake、1.30、head、图层=
meta-arago、git://arago-project.org/git/meta-arago.git、krogoth、head、stitels=meta-arago-distro:meta-arago-extras
meta-qt5、git://github.com/meta-qt5/meta-qt5.git、krogoth、head、图层=
meta-openembedded,git://git.openembedded.org/meta-openembedded、krogoth、head、图层=meta-networking:meta-ruby:meta-python:meta-OE
meta-ti、git://git.yoctoproject.org/meta-ti、krogoth、head、图层=
meta-linaro、git://git.linaro.org/openembedded/meta-linaro.git、krogoth、head、lages=meta-linaro-toolchain:meta-optee
OE 内核、git://git.openembedded.org/openembedded-core、krogoth、head、图层=meta
meta-mine、/sources/meta-mine、master、head、图层=
OECORELAYERCONF=./sample-files/bblayers.conf.sample
OECORELOCALCONF=./sample-files/local-arago64.conf.sample


在 meta-min/metice-core/images/min.bb 内部、我尝试实施修补程序实施的内容...

# Mine Image -以 tisdk-rootfs-image 开头、删除我们不需要的内容、
#添加我们需要的内容、然后将名称更改为我的名称

#从 meta-Arago-distro 构建
需要方法-核心/图像/tisdk-rootfs-imagebb

#删除 systemd,它未与闪屏集成
DISTRO 特性_REMOVE ="systemd"
虚拟运行时_dev_manager ="udev "
virtual-Runtime_init_manager ="sysvinit"
virtual-Runtime_initscripts ="initscripts"

#根据需要添加内容
image_install +="闪屏"

#覆盖我的名称
导出 IMAGE_BASENAME ="我的"


一切都很好、但当我启动它时、它仍在运行 systemd。  :(

在构建中删除 systemd 功能是否太晚?  

我是否需要像修补程序那样 Hack Arago.conf?  我试图不改变其他人的错误。

谢谢、

Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我觉得回答我自己的问题的方式不好、但补充说...

    distro_features _backfill_considered ="systemd"

    ...我的映像文件使它成为一个文件,所以我用系统启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    感谢您分享该解决方案。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、

    更清楚的是、它并没有真正消除系统 d、它只是使第一个 PID 成为初始化。 该图像仍使用 systemd 来处理大量内容。 因此、闪屏仍然不能正常工作(或完全不起作用)。 :(
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    如果 bannerd (从我对您的另一个 E2E 主题的答复)不是令人满意的解决方案、您可能需要在 Yocto 项目邮件列表或其 IRC 通道 之一 https://www.yoctoproject.org/tools-resources/community/mailing-lists 上询问您的系统删除问题

    Jason Reeder