This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM572X:单核操作

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X, AM5728, AM5718, TMDXIDK5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569430/tmdsevm572x-single-core-operation

器件型号:TMDSEVM572X
主题中讨论的其他器件: AM5728AM5718TMDXIDK5718

您好!

我们能否评估仅使用单个 Coretex A15内核的 TMDSEVM572x?
我的客户希望评估单核性能。

此致、

Nomoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nomoto、

    请观看以下讨论:
    e2e.ti.com/.../539774

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅此主题 :e2e.ti.com/.../551530
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后要注意的一点是:请考虑 AM5728 DDR 总线支持1066 MT/s 的速度、而 AM5718 DDR 总线支持1333MT/s 的速度。。。。TMDSEVM572x 电路板未考虑这一点。。如果您想真正测试 AM571x 性能、可能需要获取 TMDXIDK5718电路板。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢你的答复。

    我将检查您的信息。

    此致、

    Nomoto