This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:发生异常接收 RA 数据包时、NDK 2_25_00_09上出现问题

Guru**** 2552070 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570561/rtos-tm4c1294ncpdt-exception-occurred-problem-on-ndk-2_25_00_09-when-receive-ra-packet

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI-RTOS

您好!
  我正在使用 EK-TM4C1294XL 板、我正在尝试运行项目 tcpEchoIPv6_EK_TM4C1294XL_TI_TivaTM4C1294NCPDT、该项目直接从原始文档导入。 要设置静态 IPv4地址、我在 tcpEchoIPv6.cfg 文件中添加了以下代码。
Ip.autoIp = false;

ip.address ="192.168.0.55";

ip.mask ="255.255.255.255";

ip.gatewayIpAddr ="192.168.0.1";

当构建项目并尝试在我的板上运行时、我遇到了异常问题。

其他信息:
NDK 版本为2_25_00_09、tirtos 版本为 tirtos_tivac_2_16_01_14。
2.我有一台路由器向主板提供无状态自动 IPv6地址配置。 当路由器发送路由器通告数据包时,发生异常。 网络堆栈在接收和处理 RA 数据包时似乎出现了问题。

我得到如下控制台输出:
启动 TCP Echo IPv6示例
系统提供商设置为 SysMin。 停止目标以查看 ROV 中的任何 SysMin 内容。
网络已添加:if-1:192.168.0.55
地址:器件1上的 fe80:21a:b6ff:fe02:C23B 是唯一的
地址:器件1上的2555:530:5a:21a:b6ff:fe02:C23B 是唯一的
FSR = 0x0000
HFSR = 0x40000000
DFSR = 0x0000000b
MMAR = 0xe000ed34
BFAR = 0xe000ed38
AFSR = 0x00000000
正在终止执行...

有人可以帮助解决这个问题吗? 谢谢。