This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:DSP 工作频率

Guru**** 2589225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591235/am5728-dsp-operating-frequency

器件型号:AM5728

大家好、TI 专家、

我们的客户向我们发送了一个有关确定 DSP (C66x)工作频率的问题。

 -我们在 TMDSEVM572X-EVM 上使用 PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57X 创建了一些程序。

 -我们想了解 CCS 的"DSP (C66x)工作频率"。

 

问题:

您能告诉我们 AM5728上显示 DSP (C66x)工作频率的正确寄存器吗?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的善意。
    非常感谢您的帮助。

    我正在等待他们的答复。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是可能的、但您需要进行一些数学运算。 您可以参考 GEL 文件:\ti_7_0_0\ccsv7\ccs_base\emulation\boards\am572x\gel\AM572x_prcm_config.gel。 函数 DPLL_DSP_CONFIG ()。 当您对以特定速度运行的 DSP 进行编程时、您需要将 PLL_m、PLL_n 和 DIM2编程到寄存器中。 这些寄存器可由 CCS 读取、然后可计算 CPU 频率。

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认情况下、TI 提供的所有软件都将器件配置为 OPP_NOM、在 GEL 中、DSP 的频率为600MHz。 已启用 OPP_OD 和 OPP_HIGH 支持、但您需要在 GEL 中手动启用宏。 在 SDK 中、如果您使用的是引导加载程序、则还需要更改电路板库和 SBL 中的设置、并重建两个组件以应用所做的更改。

    有关 OPP 术语、请参阅器件数据表。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    感谢您的详细解释。
    非常感谢您的帮助。
    可以通过修改 DPLL_DSP_CONFIG()来更改 DSP 工作频率。

    此致、