This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:VISION SDK 相关查询

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595442/tda2evm5777-vision-sdk-related-queries

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

我们使用的 Vision SDK 版本为- 02_12_00

我们的开发板是 Jacinto 6  

以下是查询

       1、为什么 Vision SDK 不支持 LCD 接口?
2.       在 VISION SDK 中启用 LCD 接口需要做些什么?
3.       我们是否能够集成处理器 SDK 和 Vision SDK 二进制文件?
4.       从哪里可以看到 VISION SDK 中文件系统的各个核心二进制文件?
5.       在 VISION SDK 中,DSS 是从哪个 M4内核配置的? IPU 1还是 IPU 2?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是我的评论

           1、为什么 Vision SDK 不支持 LCD 接口?

    [Shiju]仅 VSDK BIOS 模式支持 HDMI 和 LCD、在 VSDK Linux + BIOS (其中 A15运行 Linux)上 、我们仅支持 HDMI、这是因为 dsipplay 控制被移至 M4侧。 TDA2x 具有片上 HDMI。

    2.       在 VISION SDK 中启用 LCD 接口需要做些什么?

    [Shiju]这需要分析

    3.       我们是否能够集成处理器 SDK 和 Vision SDK 二进制文件?

    [Shiju]是的、这是可能的- InfoAdas 也做了一些类似的事情。 此外、VSDK Linux 还使用 Processor SDK Linux 内核、uboot、文件系统、SGX 堆栈等

    4.       从哪里可以看到 VISION SDK 中文件系统的各个核心二进制文件?

    [Shiju]\VSDK\VISION_SDK\HLOS \Linux\targetfs\lib\firmware

    5.       在 VISION SDK 中,DSS 是从哪个 M4内核配置的? IPU 1还是 IPU 2?

    [Shiju]对于 VSDK BIOS、它来自 IPU1;对于 VSDK Linus、它来自 IPU2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiju、

    对你在第3点的答复,我有一个问题。

    假设正在运行 QT 应用程序以在处理器 SDK 中显示车辆仪表组拨号、并且我希望在执行某些处理(3D 环视)后在用户界面中间显示摄像头馈电。 为此、我们应使用 Processor SDK 和 Vision SDK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    是的、我们可能有 InfoADAS 演示集成 SRV 和集群
    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiju、

    Vision SDK 用例中是否提供了此示例。 我没有看到该示例和样本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、此 uC 不是 VSDK 的一部分。 它是一个信息 ADAS 演示、尚未从外部发布

    此致、Shiju