This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2H:uboot 内支持 USB3.0集线器。

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604429/evmk2h-usb3-0-hub-support-within-uboot

器件型号:EVMK2H

大家好、

我正在查看有关连接到 K2H 外部 USB 接口的 USB 3.0集线器 Uboot 支持的文档。 初步测试发现、我的 USB3集线器仅在 uboot 内被识别为 USB2.0集线器。 此外、连接到集线器下游端口的大容量存储设备无法通过 uboot 识别。

我希望在电路板上使用 USB3集线器芯片、以允许使用其他接口。 我已经验证我能够从直接连接到 K2HEVM USB 接口的 USB3大容量存储器件启动 Linux 内核、但添加集线器导致了此过程中的问题。

我还测试了从网络引导方法连接到 Linux 内核的相同设置。 集线器和大容量存储器件均被正确识别为 USB3速度器件。

是否有人可以进一步深入了解我的问题?

作为参考、我运行 TI 处理器 SDK 版本3.2.0.5提供的预编译 Linux 内核和 U-Boot 2016.05 (2017年3月29日)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Layton、

    让我检查 u-boot 源代码、然后我会返回给您。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    应支持 USB3.0。 查看此主题:
    e2e.ti.com/.../367373

    对于 USB 3.0集线器、请检查此补丁(刚刚发布):
    www.mail-archive.com/.../msg254070.html

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    首先、感谢您提供的信息。 对此表示赞赏。

    其次、您能告诉我们 TI 何时可以将此补丁应用到其适用于 K2H 板的处理器 SDK 示例中吗?

    此致、
    Layton Tagget