This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSIDK437X:更改 PRU 以太网 PHY 时的软件修改

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567283/tmdsidk437x-software-modifications-when-changing-pru-ethernet-phy

器件型号:TMDSIDK437X
主题中讨论的其他器件:AM4377

您好!

我已经在 idkam437x 上编写了一个基于 PRUICSS 的以太网应用、其中包含 CCS 6.1.2和 SDK 2.1.1.2。 一切都很棒-外部应用程序本来可以连接到 idkam437x、数据发送过程没有遇到大问题。

现在、我们使用具有 am4377处理器的定制板、以太网在同一 PRUICSS 和相同 PRU 单元上进行编程、但不能复制任何内容-即使 ping 测试失败。 此处理器与 idkam437x 中使用的处理器在 ICSS 方面似乎没有很大差异-我怀疑问题在于定制板上使用的不同 PHY。  

当使用不同的以太网 PHY 单元时,您能否告诉我我是否必须在寄存器或 SDK 源代码中更改某些内容(以及在何处更改)?

谢谢、

JJ.