This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM3352:AM3352 UART EDMA 问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590833/starterware-am3352-am3352-uart-edma-issue

器件型号:AM3352

工具/软件:Starterware

大家好、

我的客户使用 AM3352 Starterware 作为其应用平台。 版本为 AM335X_StarterWare_02_00_01_01。

客户的应用是使用 AM3352 UART_EDMA 演示。 但在应用期间、他们发现、如果 UART_EDMA 工作了很长时间。  

可能会发生 UART EDMA 问题、导致应用程序停止。

如果将 UART EDMA 的优先级设置为最高优先级、则问题现在就不会发生。

因此、我想知道是否报告了有关 UART EDMA 的任何类似问题。 如果有人能帮助提供一些调试方法、我将不胜感激。 非常感谢!

+客户的应用程序文件。

e2e.ti.com/.../1070.Api_5F00_UartDma.c

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    不是我知道的。 他们是否尝试进行一些调试? 如果是、除了操纵优先级之外、还尝试了什么?

    Lali