This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:对 USB3_PHY 调优表的其他支持

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605802/linux-am5728-additional-support-for-usb3_phy-tuning-table

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

当前的 Processor SDK Linux 03.03.004假定未实现 TRM 的以下设置、随附的 Linux USB 驱动程序。
表26-17. USB3_PHY 调优表

TRM 中列出了以下序列。
表26-16. USB3_PHY 子系统低级编程序列

请告诉我应该添加哪个 Linux USB 驱动程序源的 PHY 调优配置。

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="shigehiro Tsuda "]当前的 Processor SDK Linux 03.03.004假定 TRM 的以下设置未实现随附的 Linux USB 驱动程序。

    您如何得出此结论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    phy 驱动程序位于 drivers/phy/中

    请看 phy-ti-pipe3.c 驱动程序和 phy-omap-control.c 驱动程序。

    另请注意、如果 USB3_PHY PLL_CLK=2.5GHz、则调整值是 USB3_PHY 的首选设置。 因此、您还需要注意 PHY 时钟。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin Liu、

    感谢您的快速回复。
    我插入了 USB 存储器、并​​在操作期间进行读取以确认这些寄存器的值。

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的快速回复和。
    我将检查您的答案来源。

    是否有发布支持这些调试的源的计划?

    此致、
    新义郎