This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:在使用 TI_RTOS 将示例工作到我的硬件的低功耗模式时出现问题。

Guru**** 2539330 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570289/ccs-cc3200-problems-getting-a-low-power-mode-working-from-the-examples-to-my-hardware-using-ti_rtos

器件型号:CC3200
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个正在为其开发固件的 CC3200项目。 我已经实现了 TI_RTOS、并使我的代码完全正常运行。 但是,这是一个电池供电应用程序,因此我现在正在进行休眠、LPDS 或深度睡眠的工作。 我已经在 launchpad 上运行了所有示例程序、大多数程序都在我的硬件上运行。 休眠状态良好、但我需要保存变量、而在休眠模式下无法保存变量。 我进入 LPDS、使其应用程序空闲配置文件正常工作;但是我无法使其在应用程序中工作、因此我进入深度睡眠模式。  我还在 launchpad 和我的硬件上使用了其应用程序 SLEEP_DEEPSLEEP。 但是、当我在我的代码中实现它时、它不会休眠。 它会立即返回。 我在 PRCMDeepSlepEnter 之前打开一个 LED、在它之后关闭。  我查看了 E2E、发现需要禁用 RTOS 节拍。 我还在 E2E 中找到了一个条目、在我尝试睡眠工作时显示了一条语句"intDisable (FAULT_SysTick)"、但出现错误"[Cortex_M4_0] ti.sysbios.gateMutex:第99行:断言失败:badccontext:错误上下文。 有关详细信息、请参阅 gatemutex API。 Xdc.runtime.Error.raise:终止执行”这是什么意思? 我是否需要抑制 RTOS 周期?  我不能相信我在尝试使任何低功耗选项正常工作时遇到的所有问题。 如果 TIRTOS 和 FreeRTOS 之间存在很大差异、则两者都需要以热阻为例。 谁可以帮助我实现一些低功耗选项? 我完全是自己在做这个项目,花了很多小时在这个项目上,它开始让我感到很不高兴。  

这是我就 CC3200上的 LPDS、休眠和深度睡眠主题发出的许多问题之一。 谁能给我指明一个可以完成这个项目的方向。 我无法从示例转到使用 TIRTOS 的代码。 我的硬件由六个不同的传感器和第二个外部闪存组成、两个 UART 都工作正常。 因此代码不是很短。  基本代码基于 WLAN 站入门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    您使用的是 TI-RTOS 的哪个版本?

    此致、
    伊曼纽尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看看它说我有的偏好

    适用于 CC32xx 的 TI_RTOS

       2.16.1.14

       2.15.0.15

    适用于 SimpleLink 无线 MCU 的 TI_RTOS

       2.1.0.03

    在 TI 搜索现在有一个2.20.x xx x

      但是、当我在运行 Windows 7的笔记本电脑上转到应用中心时、它不会加载任何内容。 在 App Center 下、其全部为空。

    用于 CC3200的 Code Composer 6.0是否已修复为在 Windows 10上运行?  

    TI 是否有任何领域

    我可以访问以解决我的低功耗问题?  

    此致

    Larry