This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM5517:采用 PCM1864CMBEVM 的 C55x_CSL_Audio_Pre-Processing

Guru**** 2582655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605811/tmdsevm5517-c55x_csl_audio_pre-processing-with-pcm1864cmbevm

器件型号:TMDSEVM5517

尊敬的 TI 专家:

现在、我们将尝试通过以下 wiki 网站运行 C5517音频预处理 TI 设计演示。
processors.wiki.ti.com/.../C55x_CSL_Audio_Pre-Processing
但我有一些问题要进行跑步。所以、请让我确认以下问题。
[问题1]
根据"圆形麦克风板(CMB)至 C5517 EVM 连接"、I2S_BCLK、I2S_LRCLK 连接至 EVM 上的 J31引脚。 但 PCM1864CMBEVM 不会在 EVM 上安装接头引脚。 我们应该在 EVM 上安装引脚吗?

[问题2]
在"C5517音频预处理 TI 设计补丁文件"课程中、我从这个 wiki 网站下载补丁文件、但是包含 zip 文件的 C 文件不正确。 请仔细检查该文件吗?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka-San、

    是的、您需要在 CMB 上安装接头、以便可以访问额外的 LRCLK 和 BCLK 线路。
    C5517 TI 参考设计是为 LMB (线性麦克风板 ) www.ti.com/.../TIDA-01470编写的。 修补程序文件用于使用 LMB。

    如果您使用的是 CMB (这是您的情况)、则不需要补丁文件。
    wiki 中提到的补丁文件已经修复、感谢您指出这一点。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lali、

    感谢您的评论。
    我明白了。 我在加载示例演示时遇到了其他问题。
    那么、我将生成另一个线程。

    此致。
    Kaka