This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM3358:SPI 闪存编程

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVM3358, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570409/tmdxevm3358-spi-flash-programming

器件型号:TMDXEVM3358
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我需要演示在 TMDXEVM3358上进行的 SPI 闪存编程、并假设进行大规模生产编程。 我正在学习 wiki 中的"SitaraUniflash 闪存使用 U-Boot 进行编程"。 但它的路太长了、我无法尝试。 这会比较懒、但老实说 、我希望页面能指示更短的方法、并为与 EVM 兼容的客户电路板提供闪烁器侧图像。 我们是否详细介绍了 wiki "SitaraUniflash 使用 U-Boot 进行闪存编程"?

实际上、如果我的客户具有可与 Uniflash 配合使用的零编程或预构建闪存器、则可能会同意提供与 EVM 兼容的 SPI 闪存电路。