This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GPMC 从 DSP 访问 FPGA 存储器

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569862/am5728-gpmc-access-to-fpga-memory-from-dsp

器件型号:AM5728



我们打算使用运行 RTOS 的 DSP 上的 GPMC 访问 FPGA 存储器

我的理解是、运行 Linux 的 ARM MPU 是主处理器、 需要配置 GPMC 寄存器、然后 DSP 才能访问寄存器存储器。

是这样吗?

我能否仅使用 DSP 使用 IPC 资源表配置 GPMC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查迪

    是的、您只需在 DSP IPC 资源表中添加 L3_Main GPMC 存储器映射条目、然后在 DSP 中配置 GPMC 寄存器即可。 以下是有关如何自定义资源表的链接: processors.wiki.ti.com/.../IPC_Resource_customTable

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能还会发现以下有用信息: