This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS75105DSKEVM-529:SK EVM 上的 libc 存在问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591732/linux-tps75105dskevm-529-problem-with-libc-on-sk-evm

器件型号:TPS75105DSKEVM-529

工具/软件:Linux

您好!

我有带有 SDK 02.00.00.00的 EVM SK。

我将 Ubuntu 14.04与 eclipse 交叉编译器一起用于 SDK。

当我运行 gdbserver 来调试代码时、我收到以下错误:

"。。  /lib/libstdc +.SO.6:找不到版本`GLIBCXX_3.4.21'(要求...)

我该怎么做? 如何升级 SK 内核中的 libc?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试:
    字符串/usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc ++.so.6 | grep glibc

    字符串/usr/lib/i386-tab here/libstdc++.so.6| grep glibc

    此命令的输出为:

    GLIBCXX_3.4
    GLIBCXX_3.4.1
    GLIBCXX_3.4.2
    GLIBCXX_3.4.3
    GLIBCXX_3.4.4
    GLIBCXX_3.4.5
    GLIBCXX_3.4.6
    GLIBCXX_3.4.7
    GLIBCXX_3.4.8
    …………




    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、

    但这对我的问题没有帮助。

    我想入门套件内核不包含调试所需的 glic 版本。

    您提供的命令只是显示了内核中存在的光。

    我需要添加它、我询问如何执行它。 (请参阅我提到的错误)。

    有人吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否考虑了使用 SK EVM 中存在的库和版本构建 gdbserver 的选项? libgcc 和 gcc 工具链紧密连接在一起。