This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6745:如何将程序.out 加载到 TMS320C6745中?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6745, OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604452/ccs-tms320c6745-how-to-load-program-out-into-tms320c6745

器件型号:TMS320C6745
主题中讨论的其他器件: OMAP-L137

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

我已重新说明在 OMAP L137上有两种加载程序.out 的方法。 它是 TI JTAG 14引脚和 ARM JTAG 20引脚。 我有一个 XDS560v2 USB 仿真器和一个用于 TI JTAG - 14引脚的接头。

遗憾的是、我设计的具有 TMS320C6745的电路板只有 ARM JTAG - 20引脚。

有人能帮我如何使用 XDS560v2 USB 仿真器、接头 TI JTAG 14 -引脚通过 ARM JTAG - 20引脚加载程序.out 吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Quin、

    我已将此内容转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Quan、

    在 OMAP-L137和 C6745上、任一器件上只有一个 JTAG 接口。 TI 支持多个连接器用于我们的仿真器仓体连接。 14引脚插头是我们多年来一直在 DSP 中使用的插头。 为了节省空间、我们添加了一个紧凑的20引脚 CTI 接头、您可以获得一个连接到该接头的仿真器。 我们还为某些器件提供了60引脚接头、可在可用时实现高速跟踪功能。

    您的 XDS560v2可能具有一组接头适配器、允许您选择20引脚 CTI 连接器。

    如果您的板已正确连接到20引脚连接器、并且它与20引脚 CTI 连接器相同、则您可以使用可用的适配器。

    如果存在接线差异、您需要构建自己的接头适配器、以便在电路板上获得正确的信号、从而与您选择使用的仿真器仓体接头上的相应信号配合使用。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅供参考的可用适配器:
    processors.wiki.ti.com/.../JTAG_Adapters

    此致、
    Rahul