This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:引脚特性配置

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596123/am3359-pin-characteristics-configuration

器件型号:AM3359

我需要配置 I2C0_SDA 和 I2C0_SCL 的电气特性。

 在表4-1中添加了 am3359.pdf (SPRS717J)文档。 焊球特性(ZCE 和 ZCZ 封装)我发现了特定引脚的不同功能

在 技术参考手册 spruh73p.pdf 的第4.5.9.14节 PIN_MX 寄存器中、我发现该寄存器负责特定硬件引脚的配置。

但遗憾的是、我没有看到寄存器中哪个位负责特定的电气功能。

-如何定义 ZCE 焊球编号 C18和 B19的缓冲器强度和上拉/下拉电阻器)

此致 Roland

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roland、

    您在查看错误的 TRM 部分。 您需要的是第9.2.2节中介绍的焊盘控制寄存器。 第9.3.1节列出了寄存器地址(查找以"conf_"开头的寄存器名称)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢-这正是我所需要的。
    此致
    Roland