This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:通过 USB 从 U-boot 加载内核

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592219/linux-am3358-kernel-load-from-u-boot-via-usb

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

LK"I

您好!

我使用的是 BeagleBone Black 板。

是否可以在 U-boot 中加载 Linux 内核(以及 Linux 的其他部分)并使用 USB (不使用以太网- TFTP)?

Harel