This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:TMS320C6748 LCDK 在 USB 设备模式下使用时、仅适用于 Windows 10。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596133/tms320c6748-tms320c6748-lcdk-when-used-in-usb-device-mode-is-working-only-with-windows-10

器件型号:TMS320C6748

您好!

TMS320C6748 LCDK 在 USB 设备模式下使用时、仅适用于 Windows 10。 对于任何其他 Windows 版本、器件(COM 端口)未被识别。 可能的解决 方案是从网站安装驱动程序、但我们无法在 TI.com 上找到相同的驱动程序。 请提供安装所需驱动程序(USB CDC-ACM)的路径、或在 USB 设备模式下启用与开发板通信的任何其他合适解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    默认情况下、Windows 应支持 USB CDC-ACM。 在 LCDK 方面、请看一下以下讨论:
    e2e.ti.com/.../112373

    此致、
    Yordan