This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/处理器 SDK-AM335X:将 DCAN 添加到 CSL 封装

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599723/compiler-processor-sdk-am335x-adding-dcan-to-csl-package

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在 使用 makefile 来构建 pdk_am335x_1_0_5、我看到为 CSL 生成的库(C:\ti\pdk_am335x_1_0_5\packages/ti\CSl\lib\AM335x\a8\release\ti.csl.aa8fg)不包含 DCAN。  

当我选中"C:\ti\pdk_am335x_1_0_5\packages/ti\binary\ti\cSL\obj\am335x\a8\release"文件夹时、我发现针对 DCAN 的文件没有针对这个构建进行编译。 有 elm、GPIO、GPMC、i2c、McASP、 mcspi、mmcsd、QSPI、计时器和 UART 模块目标文件。

如何在 CSL 封装中添加 DCAN 模块? 需要在 makefile 文件或编译脚本中进行哪些更改?  

此致

Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是哪个 SDK? Linux 还是 RTOS? 哪个 SDK 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在开发 Processor SDK RTOS AM335x EVM 03.02.00.05。
    PDK 版本为 pdk_am335x_1_0_5。 这适用于 RTOS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mohit、
    您是否能够使用电路板库 C 中的外设:\ti\pdk_am335x_1_0_6\packages/ti\board\lib\evmAM335x\A8?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道我是否理解正确、但如果您是指在应用程序中使用上述库、则为"是"。 但我正在 ICE 板上工作、因此该库包含在"C:\ti\pdk_am335x_1_0_5\packages/ti\board\lib\icev2am335x\a8\release"中。


    此致
    Mohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mohit、
    此问题是否仍然存在? 您是否能够在您希望进行的集成方面取得任何进展?

    Lali