This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BeagleBoard-X15:禁用调试 UART

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605290/linux-beagleboard-x15-disabling-debug-uart

器件型号:BeagleBoard-X15

工具/软件:Linux

除了控制台输出之外、我还想将调试 UART 及其引脚用于其他用途。 如何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    尝试将控制台消息重定向到另一个未使用的 TTY/dev/null.
    => setenv 控制台 tty2=>来自 U-Boot 的 setenv 控制台/dev/null。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试执行此操作、禁用控制台、但同时禁用了 UART3。 我想使用 UART3引脚的原因不同。

    我在 u-boot 菜单中注意 到 stderr、stdin 和 stdout 均等于@48020000串行值。 ttyS2是相同的。