This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否将低分辨率 YCbCr 视频对准高分辨率显示设备?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592210/centering-lower-resolution-ycbcr-video-on-higher-resolution-display-device

TI 系列中最简单的处理器或 IC 是什么、可以将较低分辨率的 YCbCr 位流集中到高分辨率显示面板上?  我需要有关选择视频处理器的帮助和建议、而且由于存在各种可能性、我似乎无法缩小适合我需求的 IC 的范围。

我的视频源是1.8V CMOS 摄像头、它输出具有固定640x480分辨率、16位 YCbCr 格式的位流、像素时钟为27MHz。   

我的显示设备是一个800x600 LED 面板。  面板的分辨率为800x600、但由于输入流为640x480、因此显示的图像会被截断并偏离中心。  由于超出我控制范围的因素,显示面板本身没有内置的方法来居中较低的分辨率... 它必须来自面板外部。  

我 需要修改 HSYNC/VSYNC 信号的时序、并将黑色像素数据附加到原始640x480视频流的顶部/底部/左/右侧、以提供显示面板所需的800x600分辨率。   由于复杂性和功耗、我不想使用 FPGA。  是否有现成的解决方案来实现这种视频格式化、无论是 Dacinci 系列中的某个产品、还是 TI 提供的更简单的 IC?