This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:Dm8148

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591904/linux-dm8148

工具/软件:Linux

我有一个 Dm8148的主板。该主板的内存总共为1GB。我希望在非交互式方法中使用512M 内存。

我找到了一些有关 DM8148 内存分配的信息、但所有这些信息都是通过增强的方法来分配内存。

我不使用这种方法、因为我有两个块存储器、每一个是512M。

因此、我只能为我的目标使用一个块存储器。但我不知道如何在 uboot 中分配存储器。 我需要修改哪些文件。

我希望得到你的帮助。

谢谢。