This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:固件开发

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591789/am4376-firmware-development

器件型号:AM4376

您好!

我设计了一个定制板、它具有 AM4376处理器和通过 I2C、UART、USB 连接的外设。 我对这张卡的软件开发有一些疑问。

1.我需要使用 CCSv6.0在 Linux OS 系统上开发固件。 在开始固件开发之前、我应该在我的系统或软件工具(CCSv6.0)中进行什么设置??

2. AM4376 IC 上是否提供基本操作系统、最低限度的驱动程序??

3.当我首次打开电路板电源时,即使在我将代码转储到其存储卡之前,终端/GUI/BIOS 设置/配置也将可用。 (如入门套件或电路板中所示)

4.对于处理器编程人员初学者有什么指导原则?

请告诉我是否有人可以帮助解决这些问题。 建议或简短说明将有助于我加快开发速度。

谢谢、此致、

Dhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM437x 的可用软件可在此处下载: www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM437X 下载页面上提供了指向文档的链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经参考过此链接。

    这些软件、SDK 或 TI 开发板是否特定于...? 他们是否会支持我使用 AM4376定制设计的电路板???

    对其他问题发布了任何建议/意见。??

    谢谢、此致、
    Dhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这些 SDK 也将支持定制板。 但需要相应地配置它们。 关于 Linux 应用程序开发、您应该在 Linux 论坛上咨询: e2e.ti.com/.../354
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。

    此致、
    Dhara