This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:PCIe 时钟

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595961/tms320c6678-pcie-clock

器件型号:TMS320C6678

您好!

我从 PCIe 用户指南中了解、100MHz 的 PCIECLK 可满足 REFCLK 的要求。  PCIECLK 是否从 EVM 上设置为1GHz 的主 PLL 获得?

谢谢、

Viney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCIECLK 是一个输入时钟(来自处理器源的外部)、请参阅 TMS320C6678 EVM 方框图:

    此致、  
    Yordan