请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
我手动将一些描述符推入 映射到 DSP 事件48的高优先级累加队列(队列704)。 但我发现 CorePac 事件标志寄存器1 (EVTFLAG1)的位16 (对应于事件48)没有设置为1。
为什么? 我缺少什么吗? 如何让接收队列触发一些中断并通知 CPU 弹出描述符?