This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM6657:TMDSEVM6657LS 评估板外部仿真器连接

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605748/tmdsevm6657-tmdsevm6657ls-eval-board-external-emulator-connections

器件型号:TMDSEVM6657

大家好、团队、

我有一位使用 TMDSEVM6657LS  EVM 的客户。 他们希望使用 Blackhawk USB560v2 System 跟踪器件。  

TMDSEVM6657LS  评估板上有一个 XDS200夹层卡 、该夹层卡具有一个 USB、并且还有一个与 仿真器配对的60引脚 MIPI。  他们能否将 Blackhawk USB560v2插入 XDS200上的 MIPI 连接器、 或者是否需要移除 XDS200夹层卡 、并直接与 EVAL 板上的 TI 60引脚配合使用。  

如果它们连接 到 XDS200上的 MIPI、它们是否需要更改跳线以绕过 XDS200 并使用 Blackhawk 器件? "

来自 Enfineon 的用户指南对 LS 器件不是很清楚。 建议采用什么方法?

 感谢你能抽出时间。

此致、

Kishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishen、

    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    建议卸下 xds200夹层卡并使用 EVAL 板上的 TI 60引脚接头。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan。