This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SG:使用 NOR 闪存加载 VisionSDK_UserGuide_TDA2xx

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605810/tda2sg-visionsdk_userguide_tda2xx-load-using-nor-flash

器件型号:TDA2SG

大家好

我在  VisionSDK_UserGuide_TDA2xx 中有一些关于使用 NOR 加载3.7的问题  

第一行显示"生成 QSPI 写入器工具的3.7.1步骤"、 对吗?   "NO"表示"NOR FLASH"或"SPI FLASH"?

2.

 我`m 圆圈中的芯片是 SPI 闪存, “NOR 板修改”是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    按照刷写步骤、我加载 NOR_FLASH_writer_M4_release.xem4
    它可以打印:
    启动 NOR Flash Writer。
    错误:NOR 初始化失败。
    NOR 闪烁失败!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carloshou、

    我已将您的问题转交给一位专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    <1>

    在 VisionSDK_UserGuide_TDA2xx 中  

    " 3.7.1生成 QSPI 编写器工具的步骤"、是的、这是正确的。 这是一个文档错误

    <2>

    也不意味着闪存

    <3>

    是的、它的 SPI 闪存、电路板修改在这个区域周围。

    请参阅部分  8.1.电路板修改以了解详细信息

    \ti_compones\drivers\starterware\starterware_\docs\StarterWare_UserGuide.pdf

    我们将更正文档以供将来发布

    此致、Shiju