Other Parts Discussed in Thread: TPS659037
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA756 工具/软件:Linux
大家好、
我的代码库是 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X 03_02_00_05、并使用"X5777+TPS659037"定制板。
由于我们在获取 AM5728 工程样片之前购买了一些超集样片 X5777、因此定制电路板成为了 X5777+TPS659037 组合。
我在引导过程中会遇到系统不稳定问题、无法安装文件系统以进行登录。
以下是我的控制台日志、它将在不同部分停止。
我认为这应该与 DDR 电源配置相关的 PMIC 问题。 您能否提供一些修改提示或补丁?
提前感谢。
B.R.
OC