This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSLCDK138:OMAP L-138无线连接

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595935/linux-tmdslcdk138-omap-l-138-wireless-connectivity

器件型号:TMDSLCDK138
Thread 中讨论的其他器件:WL1837WL1835OMAPL138

工具/软件:Linux

您好!

我正在寻找 OMAP L-138的无线连接、但没有找到任何有关 Linux 驱动程序的信息。

我想将其连接到 WiLink WL1835 或 WL1837。

是否有人具有无线连接方面的经验?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    无线驱动程序位于 Linux 源代码中的 drivers/net/wireless 中。 专门针对 WL1835或 WL1837、相应的驱动程序是 wl18xx、但此驱动程序不在 MCSDK 的内核3.3等旧内核中实现。

    您可以考虑切换到 wl12xx 器件。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OMAPL138和 WiLink 驱动程序有一个旧设计、您可以在此处参阅:processors.wiki.ti.com/.../OMAPL138_Wireless_Connectivity_Demo