This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:请共享 AM335x 的默认引脚配置文件

Guru**** 2576995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596090/linux-please-share-the-default-pin-configuration-file-for-am335x

工具/软件:Linux

请共享 AM335x 的默认 PinMux 配置文件。 我使用的是 BeagleBoneBlack 板版本 C 和 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05。 我们需要使用 TI PinMux 工具(版本4.0.1223)进行引脚配置。  由于我们只需进行少量引脚更改、我需要默认的 PinMux 配置文件、我可以在 TI PinMux 工具中打开该文件、因此只需进行更改。

因此、请共享 AM335x 的默认 PinMux 配置文件(.pinmux)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinay、

    我们没有 AM335x 的默认.pinmux 文件。 我们有适用于 AM335x TI EVM 的.dat 文件、但这些文件可与旧版本的 PinMux 工具配合使用。 请参阅以下链接:

    processors.wiki.ti.com/.../AM335x_General_Purpose_EVM_Pinmux
    e2e.ti.com/.../567996

    您可以在 PSDK 3.02中查看有关 BBB 默认引脚多路复用器的 DTS 文件

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Pavel。 我们希望使用最新的 PinMux 工具(版本 V4)、因为我们在 AM57xx 中使用相同的工具。 此外、TI 建议还根据以下链接为 Sitara 处理器使用 PinMux 版本 v4。 我想你们中的一些人会使用最新版本、并且会有一个默认的 pinmux 配置文件。 还可以共享文档以在 Linux u-boot 中使用 pinmux 生成的文件。
    processors.wiki.ti.com/.../Pin_Mux_Utility_for_ARM_MPU_Processors
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Vinay Kumar Shettar">还可以共享该文档以在 Linux u-boot 中使用 pinmux 生成的文件。 [/报价]

    Pin MUX 实用程序是一款软件工具、可提供图形用户界面、用于配置引脚多路复用设置、解决冲突以及指定 TI MPU 的 I/O 单元特性。 结果以 C 头文件/代码文件的形式输出、可导入软件开发套件(SDK)或用于配置客户的定制软件。 引脚多路复用实用程序版本4增加了自动选择多路复用器配置的功能、可满足输入的要求。

    有关更多信息、请参阅以下链接:

    www.youtube.com/watch

    www.youtube.com/watch