This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:66AK2H14的引脚列表?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14, 66AK2H12, 66AK2H06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591523/66ak2h14-pin-listing-for-66ak2h14

器件型号:66AK2H14
主题中讨论的其他器件: 66AK2H1266AK2H06

大家好、我要查找66AK2H14的引脚列表。 我想制作一个原理图符号和器件上所有引脚的列表。 有人能给我指出正确的文档吗? 最后、66AK2H14引脚是否与66AK2H12/ 和66AK2H06兼容?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需让所有人知道我在66AK2H14网页上找到了一个可用于生成原理图符号的文件。
    www.ti.com/.../technicaldocuments
    66AK2H14 66AK2H12 66AK2H106 AAW OrCAD 符号

    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    数据手册中介绍了器件引脚:
    www.ti.com/.../66ak2h14.pdf

    请参阅上述文档的第5章"终端"。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、

    大家好、非常感谢您回答我的问题。 如果我在这里错了、请纠正我的问题、但看起来三个器件66AK2H14/12/06与引脚兼容、但10GbE 引脚除外。 因此、如果您的设计不使用这些10GbE 引脚、您可以选择这三个引脚中的任何一个。 这听起来可以接受吗?  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    正如我在数据手册、B 机械数据、B.2封装信息中看到的、所有三个处理器都是具有1517引脚的同一封装 AAW。
    这意味着它们是引脚对引脚兼容的。

    以防我让工厂团队确认我的陈述。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    是的、所有3个引脚都是引脚兼容的。  66AK2H14是超集器件、包括上述10GE。  如果为其创建符号、则所有其他变体都可以使用相同的符号。

    Tom