Other Parts Discussed in Thread: AM5728
我的团队正在使用 AM5728通用评估模块、并将用于 Linux 的处理器 SDK 用于我们的嵌入式应用开发。 我们的要求之一是通过 UART 接口与外部器件进行通信。 根据我在 AM572x 通用 EVM 硬件用户指南(请参阅以下链接)上阅读的一些文档、所有 UART 引脚似乎都位于扩展头(处理器模块上的 P16-P19)中、 而不是在处理器模块本身的任何位置进行细分以供访问。 例如、UART9引脚位于扩展连接器 P17中。
根据这一意见,我有两个问题:
- 德州仪器(TI)(或其他一些供应商)是否提供了可连接到连接器的扩展/分线板、从而使 UART 引脚能够进行访问、以及其他器件(如 SPI/GPIO)?
- 在适用于 Linux 的 Processor SDK 中、是否有办法为通用 UART 配置串行调试接头、而不是默认的串行控制台使用?
如果有一种详细记录的方法来解决上述第二个问题、我们更喜欢该选项(因为不需要额外的硬件)。
谢谢、
Andrew
链接:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM572x_General_Purpose_EVM_HW_User_Guide