This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:BTMODE[10]中的差异

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595211/dm385-differences-in-btmode-10

器件型号:DM385

对于 BTMODE[10]

选项 A 或 B 之间的区别是什么

-我是否使用 NAND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请参阅   表4-2。 XIP (在 GPMC 上)引导选项。

    引导模式[10] = 1 (选项 B)时、未配置 GPMC 时钟!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravikiran、您好!

    请原谅我这个问题措辞不好。 我需要使用选项 A 而非选项 B 的情形是什么?

    我使用 NAND 闪存而不是 NOR 闪存是否重要?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    如果使用 NAND 闪存、则不需要 GPMC_CLK。

    选项 A 或 B 应用于 XIP/NOR 闪存。

    如果使用 XIP/NOR、则应根据您的硬件设计使用选项 A 或 B、这些硬件设计涉及 DM38x GPMC 模块和 XIP (NOR)闪存之间的引脚连接。 请参阅 DM38x TRM 第4.7.2.2节用于 NOR 引导的引脚

    也无法在同步模式下(GPMC_CLK 可用、选项 A)和异步模式下(GPMC_CLK 不可用、选项 B)运行。

    此致、
    帕维尔