This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:使用 NOR 闪存在页面模式下工作

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595812/tms320c6678-working-in-page-mode-with-nor-flash

器件型号:TMS320C6678

您好!

我知道 C66能够在页面模式(4或8字)下工作。

大多数 NOR 闪存只有16字/32字的能力。

如何将两者连接在一起以执行页面模式?

它是否应该起作用? 芯片选择提前终止是否会成功关闭交易?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关 NOR 页面模式的详细信息、请参阅以下主题。

    e2e.ti.com/.../379838

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 但您提到的帖子没有任何相关详细信息。

    请再次查看我的确切问题。

    我所讨论的是从闪存读取数据。

    闪存为16个字,DSP 为8个字。

    当您进行4/8字配置时,您是否考虑了闪存页模式?