Other Parts Discussed in Thread: AM3352
请参阅下面具有 SYSBOOT 配置的原理图。
原理图下方有一个表格、显示了我们希望在开发期间切换的两种不同引导模式:从 eMMC (连接到 MMC1总线)或 从 SPI NOR 闪存引导。
在下面的下方原理图中可以看出 SPI NOR 闪存是如何连接到 SPI0的。
- SYSBOOT 的默认设置显示在下面的原理图中(黑色箭头)、对应于下表的顶行、即 MMC1 (我们的 eMMC)是第一个尝试的引导介质。
- 但是、通过将 SYSBOOT 位2上的尖头上拉电阻器(黑色箭头)移到 A、 使引导模式变为稳定的下拉电阻器(红色箭头)、引导模式成为表中的下拉电阻器、即选择连接到 SPI0的 SPI NOR 闪存作为第一引导介质。 UART0保持"直列"、以此类推。 如果不是 SPI 闪存、则是从该闪存引导的最后机会。
问题:
- 当 SYSBOOT 与原理图中的一样时(SYSBOOT[4:0]=11100b、即表中的顶行有效、 eMMC 即通过 UART0按应有的方式输出"CCCCC"
- 但是 、当 SYSBOOT[4:0]更改为11000b (SPI 闪存而不是 eMMC)时、UART0不会输出"CCCCC"!在该线路上完全静音。
-->这里有什么问题?