This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM437X:托管简单的 HTML 页面

Guru**** 2580385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605562/linux-processor-sdk-am437x-hosting-a-simple-html-page

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:Linux

您好论坛、

我目前正在托管一个简单的 HTML 页面、以便在浏览器上打开本地主机时显示 hello wold 命令。 作为其中的一部分,我停止了矩阵 GUI (通过执行./matrix-gui-2.0.sh stop),并在文件系统的 www 文件夹上创建了一个简单的 html 页面。 当我尝试打开本地主机时、我仍然可以看到矩阵 GUI 应用程序在浏览器上运行。 是否有指南可供我参考、以便在 AM437Xgp EVM 板上设置简单的 html 页面。

此致

-Parker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parker、

    请查看 页面。

    用法是 matrial_browser [--winded],如果要在 localhost 上显示页面,请将 index.html 复制/usr/share/matrix-gui-2.0。

    此致、
    Kemal