This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2HG:TDA2HX 的加电排序

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2SX, TDA2SG, TDA2LF, TDA2HV, TDA2HG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605814/tda2hg-power-up-sequencing-of-tda2hx

器件型号:TDA2HG
主题中讨论的其他器件:TDA2SXTDA2SGTDA2LFTDA2HV

1.我想确保  TDA2HX 的上电序列正常。

TDA2HX 的需求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhi强、

    您可以查看《上电序列数据手册》中的第5.9节"电源序列"。

    此外、在数据手册中、器件包括 TDA2SX、TDA2SG、TDA2HG、TDA2HV 和 TDA2LF。 没有此类编号 TDA2HX。 如果是 ADAS 扩展集、则为 TDA2SX。 有关器件命名规则、请参阅表9-1。 命名规则说明。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    灰色阴影区域之间有多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    阴影区域持续时间没有特定的时间。 该序列应满足下图注释中所述的要求。

    此致、
    Mariya